SIEMENS IOT2020 | RS

SIEMENS SIMATIC IOT2020

Elastyczna i otwarta brama kompatybilna z Arduino dla Przemysłu IoT
przeznaczona dla studentów i twórców innowacyjnych rozwiązań.

Kup IOT2020

Stworzone, aby sprostać wymaganiom nowego pokolenia inżynierów

  • Wolność wyboru języka programowania. Oprogramowanie zamknięte nie jest wymagane;

  • Kompatybilność z najbardziej popularnymi platformami rozwojowymi takimi jak Arduino i Raspberry Pi;

  • Łatwość przejścia od projektów stworzonych na Arduino i Raspberry Pi do zastosowań komercyjnych dzięki spełnieniu standardów przemysłowych oraz certyfikatom UL/CE;

  • Łatwość łączenia, zarówno z urządzeniami przemysłowymi jak i typu open source;

  • Możliwość bezpośredniej instalacji w panelach elektrycznych i sterowniczych;

  • Atrakcyjna cena.

Główne zastawania:

  • Robotyka;
  • Aplikacje IoT dla domotyki;
  • Zdalne monitorowanie i sterownie;
  • Inteligentne fabryki.

Odkryj IOT2020

IOT2020 jest kompatybilny z większością sketch’y Arduino, które mogą być bezpośrednio uploadowne z środowiska Arduino IDE. Wiele innych programów może być skompilowanych i uruchomionych dzięki Yocto Linux wyposażonego w X1000 SOC (X86). Sprzęt innych producentów taki jak np. sterowniki PLC czy czujniki może być zintegrowany z systemem poprzez interfejs szeregowy (wymagany adapter USB) lub Ethernet wykorzystując standardy otwartych protokołów przemysłowych Modbus, Profinet, REST lub MQTT.










Urządzenie jest zgodne z oprogramowaniem typu open source, takim jak środowisko Arduino IDE czy Yocto Linux z funkcjonalnością Eclipse, co pozwala wykorzystać możliwości języków programowania wysokiego poziomu, takich jak Java, C++ czy Python. Wbudowane interfejsy bramki IOT2020 można dodatkowo rozszerzyć za pomocą nakładek Arduino oraz znajdującego się na płytce złącza PCIe. Standardy Node-Red, MQTT oraz SQLITE3 mogą być użyte w celu zdalnego łączenia i sterownia urządzeniami lokalnymi jak i peryferiami.






Czym jest zatem SIMATIC IOT2020?

Inteligentna brama SIMATIC IOT2020 marki Siemens została głównie zaprojektowana żeby ułatwić studentom oraz konstruktorom proces kształcenia oraz przejście od mniejszych projektów IIoT opartych na Arduino, Intel Galileo lub Raspberry Pi na skalę przemysłową.
IOT2020 nie jest sterownikiem logicznym, lecz czymś na kształt „mózgu” aplikacji IIoT, który zbiera dane z sterowników PLC, napędów, czujników rozlokowanych na całym świecie.


Co oznacza, że SIMATIC IOT2020 jest „urządzeniem przemysłowym”? Jaka jest różnica pomiędzy nim a standardową płytką rozwojową Arduino?

Certyfikaty UL/CE są jednymi z wielu wymogów spełnianych przez IOT2020, które czyni je odpowiednim urządzeniem do stosowania w przemysłowych aplikacjach. Posiada obudowę IP20, która uniemożliwia bezpieczne stosowanie w maszynach, oraz panelach sterowniczych jak również łatwe łączenie z innymi urządzeniami przemysłowymi przeinaczonymi do montażu na szynach DIN takimi jak jednostki zasilające czy sterowniki PLC.

Co więcej układ IOT2020 został wykonany przy użyciu komponentów klasy przemysłowej, dzięki czemu zapewnia on ciągłą pracę w trudnych warunkach przemysłowych gdzie aplikacje narażone są na kurz, wibrację, wysoką temperaturę oraz zakłócenia elektromagnetyczne.

Jak wcześniej wspominano IOT2020 może komunikować się z innymi urządzeniami przemysłowymi za pomocą bezpiecznych protokołów przemysłowych takich jak Modbus, PROFINET oraz MQTT. Typowe płytki rozwojowe typu open source zazwyczaj nie są zaprojektowane do ciągłej pracy w środowisku przemysłowym oraz nie umożliwiają łatwego łączenia z innymi systemami przemysłowymi.



Kompatybilny z Arduino moduł rozszerzeń wejść/wyjść
, który został specjalnie zaprojektowany dla IOT2000, umożliwia dodanie nowych I/O analogowych oraz cyfrowych do układu IOT2020. Dzięki niemu możliwe jest bezpośrednie podłączenie czujników do bramy IoT oraz monitorowanie procesów. Układ został zaprojektowany zgodnie ze standardami przemysłowymi i w połączeniu z IOT2020 pomaga użytkownikom w zachowaniu certyfikatów CE oraz UL w urządzeniu, w którym zostało ono zamontowane. Płytka może być programowana przez języki wysokiego poziomu oraz adresowana przez interfejs GPIO.

Dowiedz się więcej o module rozszerzeń SIMATIC IOT2000 IO




Dlaczego studenci oraz konstruktorzy potrzebują urządzenia klasy przemysłowej?

Certyfikowane urządzenie klasy przemysłowej jest niezbędne dla osób, które chcą zintegrować projekty IoT z istniejąca infrastrukturą przemysłową (np. dołączenie nowego zdalnego systemu nadzorującego do istniejącego już ramienia robota przemysłowego). Studenci mogą zacząć swą pracę z płytką Arduino, a następnie przenieść kod programu lub całą zaprogramowaną płytkę do układu IOT2020 w celu integracji istniejącego systemu przemysłowego z szersza siecią urządzeń IoT. Urządzenie otwiera również drogę start-upom oraz twórcom do przekształcenia swoich pomysłów w profesjonalne zastosowania i projekty komercyjne.

Specyfikacja techniczna IOT2020

CPU

Intel Quark x1000 (x86 400 MHz)

Pamięć operacyjna

512 MB DDR3 RAM
8 MB FLASH, 256 kB SRAM

RTC z podtrzymaniem zasilania

Opcjonalnie

Interfejsy 

1x 10/100 Ethernet RJ45

Interfejsu mediów

USB Host & Client

Rozszerzenia

mPCIe / Arduino shields / USB

Wbudowane I/O

Arduino Uno pins

Pamięć masowa

Karta microSD

OS

Arduino IDE / Yocto Linux / Intel Studio / Eclipse

Funkcje wbudowane

Wskaźniki LED

Zasilanie

9..36 V

Zakres temperatury pracy

0 - 50°C

Certyfikaty

Klasy przemysłowej (UL, CE,..)

Język programowania Rożne, w tym wysokiego poziomu np. C++, Json
Przemysłowe protokoły komunikacyjne

Modbus, Profinet

Montaż

Szyna DIN, panele sterownicze, ścienny

Kup IOT2020 oraz niezbędne akcesoria

Na targach Maker faire w Rzymie RS razem z Massimo Banzi oraz Siemens zaprezentowało nowy produkt IOT2020

Massimo Banzi, współtwórca Arduino powiedział: „Each year at Maker Faire Rome we tell the story of how the world is changing and the new directions where technology is going. This year more than ever this transformation is affecting companies because of the implementation of what is known as Industry 4.0. The Industrial Internet of Things will enable companies to be more effective and more competitive while being more sustainable. Governments are investing a lot of money into plans to modernise industry. These plans usually are tailored for big companies but in countries like Italy small and medium companies are the backbone of the economy. They are often made of makers who find very creative solutions to innovate on a tight budget with small teams. At Maker Faire we see a lot of examples of this ingenuity and this is the perfect location where to launch the new IOT2020 from Siemens and RS. This small computer is the building block that will enable students and engineers to implement the Industrial Internet of Things and participate in the Industry 4.0 revolution. Leveraging the power of open source software and the ability to be programmed using the Arduino(r) IDE is going to enable a lot of people to innovate, not just the companies that can afford large teams of highly skilled developers. Siemens is the biggest name in industrial computing and their decision to launch IOT2020 is a strong signal that innovation needs to be democratised in order to benefit as many people as possible. I’m very excited to be part of this project and I can’t wait to see how people are going to change the way they work thanks to this new product”.




Zapoznaj się bliżej z IOT2020

IOT2020 tech HUB na DesignSpark



DesignSpark tech HUB IOT2020 jest idealnym miejscem gdzie można znaleźć stworzone przez użytkowników przykładowe projekty, kody programowe czy widea „how to”.
Jest kopalnią wiedzy, z której mogą czerpać, twórcy, studenci, młodzi inżynierowie z całego świata chcący udoskonalić lub tworzyć aplikacje IIoT dzięki IOT2020.